您好、请在将收集的电极 EEG 信号馈送到 AD1299芯片之前、帮助我确认是否添加仪表放大器和运算放大器?
或者、我可以使用简单的 RC 滤波器、然后直接连接到 AD1299吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、请在将收集的电极 EEG 信号馈送到 AD1299芯片之前、帮助我确认是否添加仪表放大器和运算放大器?
或者、我可以使用简单的 RC 滤波器、然后直接连接到 AD1299吗?
您好!
我们通常不建议添加前置放大器、因为它会增加引入到信号中的噪声量。 如果您的信号幅度太小、以至于您正在考虑这样、降低基准电压幅度将是一种更好的方法。 此主题可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/415841
我们建议在输入之前使用 RC 滤波器、以便高频信号不会混叠回到采样频带中。
偏置原理图对我来说是正确的。
您好!
您是否正在使用 RLD 电极? 如果是、您能否确认其工作正常?
您能否共享显示输入结构的原理图?
如果您未使用 RLD 电极、则此帖子将有助于: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/799662
您好!
很抱歉、我在上一篇帖子中说 RLD、它执行相同的功能、但具有不同的 ECG 名称。
您将其配置为什么? 您是缓冲中位电源还是使用输入来推导偏置?
您只需使用示波器在 BIAS_DRV 节点或偏置电极末端进行测量。
此时原理图看起来不错、但您需要在输入端使用 RC 滤波器、我建议在继续布局之前解决基线问题。 如果您不想使用偏置电极、您可以使用前面链接的文章中所示的配置。
您好!
、1 μ A 是我的配置表
2、BIAS_SHD BIAS_DRV BIAS_ELEC 之间有何关系?
您是说您希望我将偏置电流选择器(ELEC)连接到 JP6的1-2、并将偏置电流选择器(ELEC)连接到索道支架过程?
您能给我一个完整的原理图吗?因为我提到的是"EEG 前端性能演示套件"、它的可用配置太多、我有点困惑、尤其是偏置、这有点混乱。
祝你好运!