This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:EEG ADS1299

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299EEGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/850921/ads1299-eeg-ads1299

器件型号:ADS1299

   

   您好、请在将收集的电极 EEG 信号馈送到 AD1299芯片之前、帮助我确认是否添加仪表放大器和运算放大器?

或者、我可以使用简单的 RC 滤波器、然后直接连接到 AD1299吗?

Q2: 偏置电路原理图是否部分正确、偏置直接连接到偏置电极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们通常不建议添加前置放大器、因为它会增加引入到信号中的噪声量。 如果您的信号幅度太小、以至于您正在考虑这样、降低基准电压幅度将是一种更好的方法。 此主题可能会有所帮助: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/415841

    我们建议在输入之前使用 RC 滤波器、以便高频信号不会混叠回到采样频带中。  

    偏置原理图对我来说是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    非常感谢您的回答、我还有一个问题。 我想让您看看它。

    Q1:如图所示、带电极的原始信号会漂移、基线会不断变化。 如果是、它是否会导致完全偏差?

    Q2:当我们测试信号时、我们有一个图像、存在一个非常明显的 Burr-Signal、对不起、原因是什么?

      我们有几种推测:1、环境电磁干扰2、硬件电路干扰不知道是什么原因?您能为我看一下吗?


     这是单个通道的跳转数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 RLD 电极? 如果是、您能否确认其工作正常?

    您能否共享显示输入结构的原理图?  

    如果您未使用 RLD 电极、则此帖子将有助于: https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/799662

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好、非常感谢您的回复!

    我确定已连接右腿驱动电路(偏置电极)、但您能帮我再次确认原理图吗?

    应向右腿电路添加什么电路?

    我正在重新设计电路板。 您能否提供简化的演示原理图?它不是套件板。  

       祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认 RLD 电极输出预期电压?

    有关示例原理图、请参阅 ADS1299EEGFE-PDK 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好!

         输出预期电压: 电压应为多少?如何测量? 我以前没有测量过它。

    我想问我的原理图是否正确、我需要您的准确答案、因为我正在设计 PCB 板。

        谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我在上一篇帖子中说 RLD、它执行相同的功能、但具有不同的 ECG 名称。  

    您将其配置为什么? 您是缓冲中位电源还是使用输入来推导偏置?  

    您只需使用示波器在 BIAS_DRV 节点或偏置电极末端进行测量。  

    此时原理图看起来不错、但您需要在输入端使用 RC 滤波器、我建议在继续布局之前解决基线问题。 如果您不想使用偏置电极、您可以使用前面链接的文章中所示的配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、 "使用输入推导偏置?"   这正是我认为使用输入来推导偏置的类型。是  这样吗?

       信号的方向如下所示、对吧?

    缓冲中间电源 并使用输入推导偏置:这两种方案的优点和缺点是什么?

    问题2:您认为基线问题是由偏置电气造成的吗?

    问题3:如 上图所示、我也有毛刺现象、您能帮我找到问题点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题1、您如何配置器件? 请参阅数据表的寄存器映射部分以供参考。  

    Q2:是的、我建议现在使用1/2 Vs 进行调试、而不是从电极导出。 您的电路现在很可能不稳定、这是导致漂移的原因。  

    问题3:这可能是数据损坏。 请参阅常见问题解答中的"电压" POST 代码、并确保您的 MCU 能够在加载新样本之前足够快地收集数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好!

     、1 μ A 是我的配置表

    2、BIAS_SHD BIAS_DRV BIAS_ELEC 之间有何关系?

     

    • 您是说您希望我将偏置电流选择器(ELEC)连接到 JP6的1-2、并将偏置电流选择器(ELEC)连接到索道支架过程?

      您能给我一个完整的原理图吗?因为我提到的是"EEG 前端性能演示套件"、它的可用配置太多、我有点困惑、尤其是偏置、这有点混乱。

    • 您可以给我发送您的个人电子邮件吗?我将向您发送完整的原理图并为我进行检查
    • 3、我们对其进行了测试、它不是数据损坏、而是当有人在佩戴电极时走过时发生的毛刺,是否有任何方法可以避免这种情况?

          祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送一条注释、以转发原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、能不能帮我看看上面提到的问题吗?非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您的帐户注册的地址发送了一封电子邮件、以查看完整的原理图。 您是否未收到电子邮件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我有一些问题。 我已将其发送到您的电子邮件。 请帮我检查一下。

    谢谢!!