This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3244:同步多个 ADC

Guru**** 2926500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852059/adc3244-synchronizing-multiple-adcs

器件型号:ADC3244

大家好、我的系统中有5个 ADC3244。  它们均可实现同步采样时钟并在2线制模式下运行。  问题是帧时钟的宽度为2个样本、用于数据输出、由于它们是单独设置的、因此它们并不会同时开始转换。  这会导致一些帧时钟与其他帧时钟180度异相。  适应这种情况的最佳方法是什么?  我可以在每个芯片被设置时禁用输入时钟、然后同时启动输入时钟吗?  我不使用内部分频器、但在本例中 SYSREF 是否可以提供帮助?

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您可能能够同时启动采样时钟、但我认为这不是一种可靠的方法、因此我将使用 SYSREF。

    默认情况下、时钟缓冲器被旁路、因此您需要启用时钟缓冲器进行1分频。 写入0x27 0x01 (地址、数据)。

    完成此操作后、您将能够使用 SYSREF 来同步每个 ADC 的时钟缓冲器。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我认为我了解 SYSREF 解决方案。  我在硬件方面有一个设计、我没有连接 SYSREF、因为文档内容相当粗略、似乎表明它只是用于时钟分频、但我将对此进行研究。  同时、关于一起打开时钟-在时钟停止时、在 ADC 中复位和设置寄存器是否存在任何问题。  因此、只要我能够在低电平期间启用时钟、这样我们就不会出现任何毛刺脉冲或短脉冲、还有其他原因不可靠吗?

    再次感谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    未应用时钟时、配置 ADC 寄存器不应出现任何问题。

    直观地说、我认为、只要所有采样时钟源的长度都匹配(电缆/布线等)、并且源自同一个时钟源(频率/相位锁定)、就不会出现任何问题。 实际上、不同 ADC 内的孔径延迟可能存在一些差异(仅来自 IC 制造过程中的过程变化)、但我不知道这是否足以导致您最初报告的 fclk 相位问题。

    您是否能够进行实验、并查看同时启动时钟是否按预期工作?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、我将在下周开始。  我一直使用一个通道来验证接口、我将在 FPGA 中添加代码以支持多个通道。  我可以按照我所述控制时钟、该设计确实包含了匹配的长度和单个时钟源。  我可以访问电路板上的 sysref 引脚、但它们不直接连接到 FPGA -尽管我可以添加补丁来连接它们、但这不是我的首选。  感谢你的帮助。  sysref 信息是如何尚未将其纳入 ADC3244数据表的?

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我第一次尝试关闭时钟、进行设置、然后打开时钟、但没有工作。 我仍有一些探测要做的事情、以确保一切都按照我认为的方式工作、但看起来我将尝试 sysref。 是否有办法使用单端3.3V 信号来驱动它?  我是否可以将同一信号连接到所有5个 ADC 输入?

    再次感谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将探讨用于驱动 SYSREF 的其他选项。  一种是使用我的单端1.8V 复位控制。  ADC 能否仅使用串行接口命令进行复位、还是需要硬件复位脉冲?  如果我需要一个新信号来驱动 SYSREF、我将不得不使用来自 FPGA 的3.3V 输出。  从数据表中可以看出、绝对最大值为1.8V。  信号也会在内部偏置。  我们已交流耦合了 SYSREF 输入(P 和 N)、但 ADC 位于子板上、因此我将引脚带到 FPGA 板、但将它们端接在连接器上、通过下拉电阻接地、因为我认为我不需要该信号。  我可以使用高达1.8V 的上拉电阻器、并使用三态电压驱动3.3V 信号、以实现高电平、也许可以。  我们非常感谢您的任何建议。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    在数据表中、它指出 ADC 需要硬件复位(第54页)。

    您能否进一步解释一下前一次为所有 ADC 打开时钟源的测试中发生了什么? 数据是否未对齐、或者是否发生了其他情况?

    您是否能够共享原理图? 如果最初未考虑到 SYSREF、则驱动 SYSREF 会有点不方便、因为共模并不是全部通用的。 也许您可以将复位输出用作单稳态 SYSREF 脉冲、但我不知道您的电路板上有哪些配置。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、我读过有关复位的内容、但它说的串行命令复位基本上是一样的、所以我想知道是否可以跳过硬件复位。  不管怎样、问题是我怀疑的、一些 ADC 帧时钟与其他时钟相差180度、似乎无法预测。  我的启动序列是: 时钟关闭、同时对所有 ADC 进行复位脉冲、通过串行命令依次设置每个 ADC、然后同时对所有 ADC 进行计时。  我无法真正了解我还能做些什么、我也不能真正理解为什么有些样片基本上是1个样本。  某种启动方式、或者时钟如何进入芯片?  我将尝试附加一张 ADC 连接图。  我将使用由 FPGA 从单个内部时钟产生的匹配长度 LVDS 时钟来驱动每个 ADC。  时钟和 SYSREF 接口显示在页面底部。  用于两者的交流耦合100 Ω 终端器。  正如我说过的、时钟由 LVDS 驱动。  SYSREF 的 P 和 N 通过 FPGA 板的连接器从该板引出、但端接有下拉电阻。  我们可以将其连接到 FPGA、但 LVDS 输出很困难。  我还可以使用2个互补3.3V 输出。  当然、上拉至1.8V 时、3.3V 输出为三态。  数据表似乎指示 sysref 输入可从0驱动至1.8V。  当然、这里的大问题是 sysref 接口没有很好的记录。  实际上、在3244数据表中几乎没有任何东西。  这些文档表明它用于我不使用的分频时钟、因此我对接口进行了全面折扣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    还有一个问题-我假设当这种不同步情况发生时、跨多个 ADC 的采样仍然是真正同步的、只是有些 ADC 是后面的一个采样。  我想我必须通过执行一个或多个步骤来检查它、但我假设对于一个 ADC、它在     连续的帧时钟上提供采样 S0、S1 S2、S3 S4、S5、S5、S5、S5、S6、而其中一个偏移的是在  连续的帧时钟上提供 S1、S2、S5和 S6。  这有道理吗?

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、这是正确的思考方式。 ADC 仍在对相同的数据进行采样(在初始采样实例之后)、但它们只是偏移。

    出于某种原因,共享的附加物没有通过。 您可以在 zip 文件中添加映像吗?

    为了解决使用 SYSREF 的问题、您可能会尝试以下操作:

    -提供时钟

    -复位 ADC

    -对 ADC 寄存器进行编程

    虽然数据表中没有说明、但我认为这种方法可能起作用。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这很容易尝试-我今天下午会尝试。  复位是否需要与采样时钟同步?  我也可以轻松实现这一点。

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、它似乎在工作!  我应该比我更兴奋、但这是因为我不能再让它失败了。  我还认为我对测试设置感到困惑、我认为它们始终保持同步。  我正在使用 Xilinx FPGA 中的内置逻辑分析仪功能、但它不想直接监控帧时钟、因此我为每个通道生成了一个在帧时钟上升沿切换的信号。  这些通常是180度相位差、但它们同时切换、这意味着帧时钟上升沿都是同时发生的。  奇怪的是、如果我仅重置并重新设置一个 ADC、它与其他 ADC 保持同相。  似乎应该有50-50的机会脱离相位。  我想、我肯定需要直接监控帧时钟。  这是一个更困难的测试、当然 、我会继续进行测试...

    再次感谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我很高兴听到您的系统正在工作。 如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题。

    此致、

    Dan