Other Parts Discussed in Thread: DDC112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DDC112 尊敬的论坛:
我使用 DDC112来测量流经固定电阻器的电流。 源电压(0.5V)和电阻器(201k Ω)非常稳定且精确。
我已经测试了许多电阻器(最高1GOhm),并且测量值始终存在相同的奇怪问题。
来自同一积分器的值几乎相同、但积分器之间的差异约为5%(内部和外部电容器都是如此)。 这与通道1和2相同。 在测试模式下、我观察到前面提到的0.2pC 差值、一切看起来都很好。
什么可能导致此问题?
此致
Christof