This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:积分器之间偏移的原因

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/851048/ddc112-reason-for-offset-between-integrators

器件型号:DDC112

尊敬的论坛:
我使用 DDC112来测量流经固定电阻器的电流。 源电压(0.5V)和电阻器(201k Ω)非常稳定且精确。
我已经测试了许多电阻器(最高1GOhm),并且测量值始终存在相同的奇怪问题。

来自同一积分器的值几乎相同、但积分器之间的差异约为5%(内部和外部电容器都是如此)。 这与通道1和2相同。 在测试模式下、我观察到前面提到的0.2pC 差值、一切看起来都很好。

什么可能导致此问题?

此致
Christof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christof:

    根据0.5V 的电压源和201k 至1Gohm 之间的电阻、您将馈入0.5nA 至2.4uA 的电流。 是这样吗?

    您的集成时间(TINT)是多少?

    如果我正确理解您的问题、无论选择的输入范围如何、您的通道间输出代码不匹配始终约为5%。 它是 FSR 的5%吗?

    A 侧和 B 侧也是如此。是这样吗?

    您能否分享您的实验数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christof:

    由于我没有听到您的反馈、我相信您能够解决这个问题。

    我将关闭该帖子、如果您有任何待处理的问题、请随时将其发布在此处。