:
我们如何使他能够区分 数据是从哪个通道生成的? 现在标签始终为"0"。
客户使用 ADS7230双通道数据收集、未配置 ADS7230、这是 ADS7230上电的默认配置。
并可以获取正确的 AD 数据。
请 提供一些建议? 原理图如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、祝您好运、
所有这些波形看起来都正确。
客户是否进行了多次连续4次或4次以上的测量、并验证输入通道是否在通道0和通道1之间正确切换? 请客户将通道0设置为满量程(5V)、通道1设置为零(0V)、并至少捕获4个连续测量值。
此外、上电复位电路可能无法正常运行(数据表中的图67)。 加电后、请通过写入 CFR 寄存器来发出软件复位:
SDI 上的24b 传输为:
0x1110 1111 1110 0000 0000b
谢谢、
Keith