This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7230:我们如何区分数据是从哪个通道生成的?

Guru**** 2928130 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847369/ads7230-how-can-we-get-he-bit-of-tag-to-distinguish-which-channel-the-data-is-generated-from

器件型号:ADS7230

我们如何使他能够区分 数据是从哪个通道生成的? 现在标签始终为"0"。

客户使用 ADS7230双通道数据收集、未配置 ADS7230、这是 ADS7230上电的默认配置。

并可以获取正确的 AD 数据。

请 提供一些建议? 原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您好运、

    加电复位应默认为自动选择通道、同时启用标签位。  请注意、您必须读取第17个 SCLK、12b 转换结果+ 4个零+标记上的 TAG 位。  客户是否可能正在读取第13个 SCLK 上的标签?  如果是、它将始终读为零。

    图5显示了相对计时。

    如果可能、请发送针对/CS、SCLK、SDO 和 SDI 的波形捕获、我可以验证是否满足时序规格。

    谢谢你。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    客户已检查 CLK 第24端、并且没有标签。

    请 请参阅以下波形并提供一些建议:

     1./CS 和 SCLK

    SCLK 和数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    波形看起来很好。  您能否让客户提供/CS、EOC 和 SDI 引脚的图?

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    请 请参考以下图片:

    CLK 和 SDI

    2.CONVST 和 EOC

     平等机会委员会和 CS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您好运、

    所有这些波形看起来都正确。

    客户是否进行了多次连续4次或4次以上的测量、并验证输入通道是否在通道0和通道1之间正确切换?  请客户将通道0设置为满量程(5V)、通道1设置为零(0V)、并至少捕获4个连续测量值。

    此外、上电复位电路可能无法正常运行(数据表中的图67)。  加电后、请通过写入 CFR 寄存器来发出软件复位:

    SDI 上的24b 传输为:

    0x1110 1111 1110 0000 0000b

    谢谢、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、祝您好运、

    我在一段时间内没有听到你的反馈。  我将关闭此主题、但如果客户有进一步的问题、请随意启动新的 e2e 主题。

    谢谢、

    Keith