This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:仅应用 DVDD 时的行为

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, DAC7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/852151/dac7760-behavior-when-only-dvdd-is-applied

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我们正在考虑安装在与 MSP430微型计算机相同的电路板上。

当从 MSP-FET 工具向 MSP430写入软件时、工具侧提供3.3V 电压、

因此、DAC7760的 DVDD 引脚也施加3.3V 电压、但不应用 AVDD 引脚。

没关系吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然这种情况不会损坏器件、但如果 DVDD 首先通电、我们明确建议您在应用 AVDD 后进行软件复位。

    谢谢、

    Paul