This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:ADS54J69

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69, LMK04610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849278/ads54j69-ads54j69

器件型号:ADS54J69
主题中讨论的其他器件: LMK04610

尊敬的:先生

我是中国的帕西欧。

我在项目中使用了 ADS54J69将模拟信号转换为数字信号。

现在、我遇到了如下问题、

CLKINP (引脚27)和 CLKINM (引脚28)是 LVDS 时钟输入、它们是否需要一些匹配电路? 或者、它们只需要 图。所示的两个电容器

谢谢

潘西欧红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下,我使用 LMK04610时钟抖动清除器来驱动 ADC CLKINP/M 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Panxiaohong、

    如图所示使用电容器、但也要在两个 clk 引脚上添加一个100欧姆端接电阻器、并将其尽可能靠近 ADC 放置。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 user="Jim s"]

    Panxiaohong、

    如图所示使用电容器、但也要在两个 clk 引脚上添加一个100欧姆端接电阻器、并将其尽可能靠近 ADC 放置。

    此致、

    Jim  

    [/报价]