This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1281:对于0.1Hz ~2Hz 的信号、ADS1281是否适合?

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/849716/ads1281-is-ads1281-***-for-a-signal-with-0-1hz-2hz

器件型号:ADS1281

尊敬的 TI 员工:

   我想用0.1Hz~2Hz 带宽对信号进行采样。 起初、我以为 ADS1281/2是我需要的。 但是、ADS1281数据表中的图21让我感到困惑。 这是否意味着 ADS1281在这种情况下不是一个好选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user3677382、

    很棒的问题! 是的、ADS1281/2适用于0.1Hz 至2Hz 信号...

    遗憾的是、图21显示了在应用窗口之前忘记从 FFT 中减去直流偏移时会发生什么情况。 输入端施加20mV 的直流偏移电压、然后由7项 Blackman-Harris 窗口函数窗口化数据。 40dBFS 的信号振幅是由输入电压与满量程之比得出的:  20*log10 (20mV/2.5V)和7个 FFT 单元上的频谱泄漏(即7Hz、因为图21中每个 FFT 单元的宽度为1Hz)是由窗口函数的宽主波瓣引起的。  

    Image result for 7 term blackman harris window

    我希望这会有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!