This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:信号中存在偏移

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844702/ads1299-4-there-is-an-offset-in-the-signal

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299

你(们)好

我已将电路板设计为使用 ADS1299进行 EEG 测量。i 已将通道配置为短接、但我可以看到四个通道具有偏移、该偏移与电路板之间的偏移不同。 到目前为止、我在两个不同的电路板上测试了采样信号、如图所示  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AoDay 您好、

    感谢您的发帖。

    即使输入短接在一起、失调电压仍是预期值。 这会因通道而异、也取决于短路的创建位置。 如果短路在器件内部(使用适当的寄存器设置)、则偏移将在 ADS1299的数据表规格内。 由于信号路径中存在泄漏电流和阻抗、外部输入短路将具有额外的偏移。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan

    如图所示、短路在内部、偏移非常高

    是否有任何校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AoDay、

    ADS1299上没有内部校准。  

    PGA 的增益是多少? 偏移电压是数据表中以输入为基准的。 如果您可以共享完整的寄存器设置、我们可以查看它们并将输出代码转换为输入参考电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan  

    增益为24、寄存器配置设置如下

    transmitByte_SPI (SDATAC_CMD);
    // bias
    transmitBuffer[0]=WREG_CMD | 0x0d;
    transmitBuffer[1]=1;
    transmitBuffer[2]=0x0F;
    receivBuffer[3]=0x0F;
    spiTransaction。rxBuf=(void *) receiveBuffer;
    spiTransaction.txBuf=(void *) transmitBuffer;spiTransaction.count=4
    ;
    spi_transfer (ADChandle、&spiTransaction);
    cpudelay (5000);
    // config3
    transmitBuffer[0]=WREG_CMD | 0x03;
    transmitBuffer[1]=0;
    transmitBuffer[2]=0xEC;
    // transmitBuffer[3]=0;
    spiTransaction。rxBuf=(void *) receiveBuffer;
    spiTransaction.txBuf=(void *) transmitBuffer;spiTransaction.count=3
    ;
    spi_transfer (ADChandle、&spiTransaction);
    cpudelay (5000);
    //srb1
    transmitBuffer[0]=WREG_CMD | 0x15;
    transmitBuffer[1]=0;
    transmitBuffer[2]=0x20;
    transmitBuffer[3]=0;
    spiTransaction.rxBuf=(void *) receiveBuffer;
    spiTransaction.txBuf=(void *) transmitBuffer;spiTransaction.count=3
    ;
    spi_transfer (ADChandle、&spiTransaction);
    cpudelay (5000);
    Log_Warning1 ("%d"、receiveBuffer[2]);
    
    transmitBuffer[0]= WREG_CMD | REG_CONFIG2;
    transmitBuffer[1]= 0;
    transmitBuffer[2]= 0xd0;
    // transmitBuffer[3]= 0x0F;
    spiTransaction.rxBuf=(void *) receiveBuffer;
    spiTransaction.txBuf=(void *) transmitBuffer;
    spiTransaction.count=3;
    spi_transfer (ADChandle、&spiTransaction);
    CPUdelay (5000);
    
    transmitBuffer[0]= WREG_CMD | REG_CHnSET_BASE;
    transmitBuffer[1]=3;
    transmitBuffer[2]= 0x61;
    transmitBuffer[3]= 0x61;
    transmitBuffer[4]=0x61;
    transmitBuffer[5]=0x61;
    spiTransaction.rxBuf=(void *) receiveBuffer;
    spiTransaction.txBuf=(void *) transmitBuffer;
    spiTransaction.count=6;
    SPI_transfer (ADChandle、&spiTransaction);
    CPUdelay (5000);
    
    transmitByte_SPI (RDATAC_CMD);
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AoDay 您好、

    请原谅延迟。 您在这个问题上是否取得了任何进展?

    我在您的第一幅图中检查了失调电压、您会看到失调电压介于4.5mV 和35mV 之间。 这比预期的数量大2-3个数量级。 数据表列出了增益= 12时的典型偏移为60uV。

    其他一些建议:

    1. 通电时切换/RESET 引脚。
    2. 确保读回所有寄存器、并验证设置是否按照您的预期进行配置。
    3. 检查所有电源电压。
    4. 检查内部基准电压。

    此致、