This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:两个交错 ADC 的时序对齐

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846293/adc12dj5200rf-timing-alignment-of-two-interleaved-adcs

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好、

我们知道、两个芯片上的时钟应移动大约90度(对于时钟频率5.2GHz、90度等于48ps)。

孔径延迟(TAD)的范围足以使时钟移位至48ps。 但是、数据表的第30页(第3段)指出、TAD 可用于"对齐多个 ADC 之间的采样实例或对前端跟踪保持(T&H)放大器输出的理想位置进行采样"。

如何理解这种矛盾:我们可以使用 TAD 调节来交错两个 ADC 或调整 T&H 放大器之后的采样实例、而不是两者都使用? 为了实现两个 ADC 的最佳时序调整、我们建议使用什么?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我们将研究您的问题、并将向您回复、

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我首先需要问您是否打算在交错模式下使用5200RF、将两个通道组合为一个通道、数据速率为10.4GSPS?

    因此、在该模式下、ADC 是单通道 ADC。 是这样吗?

    请告诉我。

    Thx、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。

    TAD 调节可用于单通道或双通道模式。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Rob