This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪些 JESD204B 线路的长度应匹配?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46, DAC38J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847699/which-jesd204b-lines-should-be-length-matched

主题中讨论的其他器件:ADS42JB46DAC38J84LMK04828

大家好、  

我正在设计一个包含两个 ADS42JB46和一个 DAC38J84的 ADC/DAC PCB。 我有几个问题。  

1 -我想、DAC 的 RX 线路不必与长度匹配? (当然、两条差分线路的长度应匹配)

2-同样的 ADC 的 TX 线不必进行长度匹配,对吗?  

3 - ADC 的 SYSREF 和 CLKIN 的长度应该匹配正确吗? 但我不知道是否所有 ADC1的 ADC2和 DAC 的 SYSREF 和 CLKIN 都应进行长度匹配?  

4-我不知道同步行是否应该与其他差分线路的长度匹配?  

提前感谢。  

坎伯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Canberk、

    我们将仔细研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克

    1 -我想、DAC 的 RX 线路不必与长度匹配? (当然、两条差分线路的长度应匹配)

    正确。

    2-同样的 ADC 的 TX 线不必进行长度匹配,对吗?  

    正确。

    3 - ADC 的 SYSREF 和 CLKIN 的长度应该匹配正确吗? 但我不知道是否所有 ADC1的 ADC2和 DAC 的 SYSREF 和 CLKIN 都应进行长度匹配?  

    所有 ADC 和 DAC 的 SYSREF 和 CLKIN 需要相互匹配以实现确定性延迟。    

    4-我不知道同步行是否应该与其他差分线路的长度匹配?  

    如果使用子类1、同步不必与任何内容匹配。 如果使用子类0或2、在大多数情况下、SYNC 的长度必须与其他时序要求相匹配。

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jim、  

    关于问题3、我没有完全理解、例如 ADC1的 SYSREF 和 CLKIN 需要进行长度匹配、这是可以的、但也需要与 DAC 的 SYSREF-CLKIN 和 ADC2的 SYSREF 和 CLKIN 线路进行长度匹配、对吧?  

    此致、  

    坎伯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克

    如果您希望使 ADC 同步并具有确定性延迟、则需要为所有 ADC 匹配 SYSREF 和器件时钟。 DAC 也是如此。 不过、ADC SYSREF 和器件时钟不需要与 DAC 匹配。 进入 FPGA 或 ASIC 的 SYSREF 和器件时钟也是如此。 它们需要匹配、因为它们不需要与 ADC 或 DAC 的长度匹配。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jim、他非常乐于助人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:  

    我有最后一个问题。 千兆通道的参考时钟是否必须长度匹配? (GBTCLK-1和 GBTCLK-2)顺便说一下、我将 LMK04828用于时钟生成和 FPGA。

    能否将 LMK04828的可编程数字延迟用于输出信号同步。  

    此致、  

    坎伯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克

    这些应匹配、并且应与进入 FPGA 的 SYSREF 对匹配。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、  

    如前所述、FPGA 逻辑的参考时钟和 SYSREF 必须匹配。 我还应该将 GBT (或 GBT)时钟(对于 FPGA 的 MGT)信号与其匹配吗?  

    此致、  

    坎伯克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我所指的参考时钟是 MGT 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim 非常感谢您回答我的问题。  

    我很困惑、因为 ADS42JB46的评估套件设计。  

    有 JESD 内核时钟、JESD 内核 SYSREF、然后是 GTX CLK。 如果 GTX_CLKP/N 用于千兆通道的参考时钟、那么其他的用途是什么? 此外、我还看到了其他使用两个 GTX_CLK 信号的设计、我正在尝试询问它们是否应该相互匹配?  

    此致、  

    坎伯克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坎伯克

    当 JESD204B 标准首次推出时、Xilinx 为 TI 创建了固件、以便将 Xilinx FPGA 开发板与我们的 JESD204B 板连接起来。 该早期固件同时使用内核时钟和参考时钟。  不需要为内核时钟使用单独的时钟。 使用 Alter FPGA 的 TSW14J56EVM 不使用内核时钟。 我不确定您使用的是什么固件或 FPGA、但我猜您不需要内核时钟。 如果您计划使用多个参考时钟(GTX_CLK)、我会使这些匹配的长度。 在大多数情况下、您应该只需要其中一个时钟。

    此致、

    Jim