This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:使用3.3Vdd 对0-5V 输入电压进行采样?

Guru**** 2611905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847823/ads8028-using-3-3vdd-to-sample-0-5v-vin

器件型号:ADS8028

尊敬的团队:

我的客户希望使用具有3.3Vdd 电源的 ADS8028。

他们希望使用外部基准对0-5V 范围内的电压进行采样。

是否可以使用此设备?

如果可能-

我们想考虑以下顺序:

1.向 Vdd 提供3.3V 电压

2.使用 SPI contorl 配置 EXT_REF 引脚

3.启用5V_AVDD 和 EXT_REF 电压

是否允许使用此序列?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    问题。  按 Vdd、您是指 DVDD?  我猜是这样。  

    通常情况下、数据表的正常运行假定所有电源都在运行。  我将需要研究在关闭模拟电源的情况下是否可以与器件通信并对其进行配置。  很抱歉耽误你的时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    我的一般要求还包括、如果可以使用此类 ADC 从不同来源供电、例如

    DVDD = 3.3[V]

    AVDD=5[V]。

    根据我对数据表的低估、这是可能的、但在推荐条件下、您始终会显示 AVDD=DVDD 的数据、因此它让我不确定。

    我想通过以下方式使用 ADC:

    DVDD=3.3[V]-用于数字信号(SPI)

    AVDD=5[V]-网格模拟 范围0-5[V]

    EXT REF= 高达 5[V]、以实现测量值。 0-5[V]的模拟范围。

    您能不能证明这样使用组件是正确的方式。

    非常感谢您的帮助、祝您愉快。

    Vlad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vlad、

    很抱歉耽误你的时间。 我认为标题为"电源"的部分可以回答您的问题。 总而言之:AVDD + 0.3V 必须大于 DVDD。 因此、只要 满足此要求、两个电源的电压就可能不同。 AVDD = 5V、DVDD = 3.3V 是一种良好的配置。 在您之前的一封电子邮件中、听起来您想先为 DVDD 加电、然后在为 AVDD 加电之前配置器件。 这是不允许的、因为 AVDD 将小于 DVDD (违反了 AVDD+0.3V≥DVDD 的要求)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、
    我现在清楚地看到了这个问题,下次在数据表读数中会更加小心。。。 :-)。
    Kay、NIR 非常感谢你们的支持。
    祝你度过美好的一天!
    Vlad