This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:两个双线 RTD 配置。 可能?#39;s?

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS1220, ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848415/ads1120-two-two-wire-rtd-configuration-it-s-possible

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS114S06

您好!

我想知道、在比例式测量中、是否可以将两个双线 RTD 传感器连接到 ADS1120、并在低侧连接基准电阻器?

我看过《RTD 测量基本指南- SBAA275》,电流源引脚不进行任何测量。

在´m 空间受限的应用中、我想使用 ADS1120连接两个双线 RTD。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    欢迎访问我们的论坛、非常感谢您关注我们的 ADS1120。

    我们编写了以下技术手册、其中介绍了如何使用 ADS1120测量两个2线 RTD (该示例使用 ADS1220、这是 ADS1120的24位版本):
    使用 Δ-Σ ADC 的低成本、单芯片、差分温度测量解决方案

    但是、为了使解决方案正常工作、我们必须将基准电阻器放置在高侧。
    此外、两个 RTD 必须串联放置。 这意味着如果一个 RTD 断开连接、您也会丢失另一个 RTD 上的信息。

    如果您需要将基准电阻器放置在低侧并且不希望 RTD 串联、则需要一个外部多路复用器。
    例如、您可以使用多路复用器将一个或另一个 RTD 连接到 AIN0/AIN1、并使用 AIN2和 AIN3将 IDAC 路由到 RTD。 RTD 的低侧将连接在一起并馈入基准电阻器。 一次只能激活一个 IDAC。 请参阅下图(它显示了4线 RTD、但原理相同):

    另一种选择是使用 ADS114S06、它提供的模拟输入比 ADS1120多。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    首先、感谢您的快速支持。 我很高兴看到 TI 关于此特定应用的技术手册、其中包含我计划使用的 IC。

    嗯、我今晚在阅读技术手册后绘制了一张图纸。 此外、我还遵循了技术手册中描述的有关"选择组件值和 ADC 设置"的步骤。

    以下是我的结果:

    参数 和功能
    温度传感器 PT-100
    温度测量范围 °C -20至140
    电阻范围 电阻 92.16至153.58

    -要测量的最高温度= 140°C (153.58 Ω)

    -工作电压= 3V

    - RREF = 4x 153.58欧姆= 614.32 (当然、我需要舍入到下一个商业值)

    - IDAC 电流= 1mA

    -IDAC 电压(考虑到 RREF、RTD1和 RTD2以最大值= 921.48 Ω 堆叠在一起)、产生的电压大约为0、922V、仍然符合 IDAC 的合规电压;

    -增益=与在 Rref 中选择的4x 倍因子相同(内部 PGA 旁路)。

    schematics

    那么,我的问题是:1)如何确定 该系统的分辨率(以°C 为单位)? 2) 2)接线原理图是否正确?

    换句话说,如何知道我是否正在使用 ADS1220 ADC 的所有可用空间(范围)?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    我很高兴这份文件对我有所帮助。

    我认为您的电路正常。
    IDAC 和 RREF 值的相关信息。 我们必须注意的另一个限制是 RREF 上所需的最低基准电压为0.75V (请参阅表63)。 ADS1220数据表中)。
    由于我们还有足够的 IDAC 余量、如果功耗不是您的主要关注点、我们只需将 IDAC 电流增加到1.5mA 即可。
    更大的 IDAC 电流通常也会产生更好的温度分辨率。
    由于本电路实现中的增益限制为4、因此这些设置(IDAC=1.5mA、RREF=~620Ohm)是我能想到的最优设置。
    您可以通过将 IDAC1和 IDAC2路由到 REFP0并将它们分别设置为1mA 来将电流增加到2mA。
    进一步增加 RREF 不会带来任何好处。

    您是否询问以°C 为单位的温度分辨率、或以°C 为单位的温度测量精度?
    要估算分辨率、首先需要在数据表表3或7中查找 ADS1220的输入参考噪声(EN)。 您选择的数据速率越低、分辨率就越高。

    温度分辨率= en /(I_IDAC x RTD_Sensitivity)

    使用增益= 4、正常模式、DR = 20SPS、EN = 3.9uVpp、I_IDAC = 2mA 的示例、 RTD_Sensitivity = 0.385Ohm/°C
    无噪声温度分辨率= 3.9uVpp/(2mA x 0.385Ohm/°C)= 0.005°C

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    再次感谢您的清晰解释。 现在我完全理解了。

    我将完成 PCB 布局和测试。

    谢谢你。