This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900EVM:AFE4900连接问题

Guru**** 2905290 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900, AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848781/afe4900evm-afe4900-connection-problem

器件型号:AFE4900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4900

您好!

AFE4900无法连接到我的计算机、EVM 中的 LED1可能会亮起、但软件无法连接。 如下所示。

下图显示计算机可以重新配置 USB、我重新安装了软件并更改了 USB 串、但仍然无法连接。

可以帮帮我吗?

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    请参阅 AFE4900EVM 用户指南的第3.3.2节、在执行以下第3.3.1节后更新未签名的 USB 驱动程序、以禁用驱动程序签名强制执行。