This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8507:采集时间

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8507, ADS7807

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/848753/ads8507-acquisition-time

器件型号:ADS8507
主题中讨论的其他器件: ADS7807

大家好、

我们的客户正在从 ADS7807升级到 ADS8507。

他们希望确认 ADS8507的采集时间。

根据数据表、采集时间(T8)为5ns (典型值)。

但是、根据应用报告 slaa355b、采集时间为5us (典型值)。

此外 、除了 应用报告中给出的内容外、ADS7807 (DIP 封装)和 ADS8507 (SOIC 封装)之间的关键参数是否有任何其他变化。

此致、

卡尔·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    ADS8507数据表中的最小采集时间应为5us。  感谢您指出这一点。  有关 DIP 与 SOIC 封装的问题、我将询问应用报告的作者。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carl、

    除了 SLAA355中指出的差异外、ADS8507 B 级器件的"典型"规格还有一些新增功能、AC 规格也有一些细微的改进、但仅此而已。  ADS8507不采用您已经看到的 DIP 封装。  如果您有任何疑问、请随时告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art、Tom、

    感谢你的答复。 我将通知客户。

    此致、

    卡尔·拉米雷斯