Other Parts Discussed in Thread: ADS8507, ADS7807
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8507 主题中讨论的其他器件: ADS7807
大家好、
我们的客户正在从 ADS7807升级到 ADS8507。
他们希望确认 ADS8507的采集时间。
根据数据表、采集时间(T8)为5ns (典型值)。
但是、根据应用报告 slaa355b、采集时间为5us (典型值)。
此外 、除了 应用报告中给出的内容外、ADS7807 (DIP 封装)和 ADS8507 (SOIC 封装)之间的关键参数是否有任何其他变化。
此致、
卡尔·拉米雷斯