This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:同步多个 ADS1675

Guru**** 2504945 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, SN74AUC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844023/ads1675-synchronizing-multiple-ads1675s

器件型号:ADS1675
主题中讨论的其他器件: SN74AUC1G74

您好!

我正在调试一个由四个 ADS1675组成的 DAQ 系统、这四个 ADS1675预计会同时采样和输出数据、但不会。 我测量 DRDY 的到达时间偏差约为10。 100纳秒。 这些器件配置为高速 LVDS 模式、并以4MSPS 的全速连续运行。 输出数据正确(对应于模拟输入)。

START 同步到 CLK 的下降沿、并在保持高电平之前脉冲3个 CLK 周期。

在数据表(SBAS416D)的时序要求下:高速 LVDS 第7页是符号 tSTCLK 的设置要求、给出时间为-3..3ns。 如何理解最长设置时间?

2.在时序要求下:从第9页开始是一个到给定上升沿的最小建立时间0.5 tCLK、这与第1点相反。

 

您是否知道数据输出为何不是同步的? 多个同步的 ADS1675之间的 DRDY 输出时间可实现或典型偏差是多少?

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1675的主要支持工程师今天不在办公室、明天会回来。  他们将在明天或次日作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在高速模式下运行时、第7页上针对高速模式的时序要求是正确的。  对于低速模式、遵循0.5 t-CLK 的 T-START-CLKR 要求。  

    由于您在高速模式下运行、请确保 START 的上升沿处于 CLK 下降沿的+/-3ns 范围内、以便多个器件与同一 CLK 边沿同步。

    同步后、所有 ADS1675应同步到相同的 CLK 边沿。  CLK 和 SCLK 之间存在13ns 至20ns 的延迟、而从 SCLK 到 DRDY 的延迟为2ns 至3ns。  在器件之间的最坏情况下、延迟可能会有7+1=8ns 的差异、以及由于电路板上的 CLK 延迟而产生的任何额外延迟。

    由于您看到的差值高达100ns、因此器件似乎未正确同步到相同的 CLK 边沿。  请确保所有 ADS1675器件共享相同的 CLK 和 START 信号、并在器件上电后发出 START 脉冲、并且 PLL 有足够的时间(80us)稳定。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 先生您好、

    感谢您的回答。 您能否解释为什么信号启动需要严格的设置时序? 为什么在 CLK 上升沿之前的不迟于12、625ns 且不早于18、625ns 开始应用? 为什么我们不能只使用同一个 CLK 将触发器(SN74auc1g74)与 ADC 旁边的触发器同步启动?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保多个 ADC 与同一 CLK 上升沿同步、需要严格的时序要求。  如果 START 信号不满足这些要求、那么多个 ADC 可能会在1个 t CLK 周期内关闭。

    我不明白为什么不能使用触发器将 START 信号与 CLK 同步、只要所有 ADC START 引脚连接到同一触发器输出即可。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我附上了一个图表。 STARTa 是我解释数据表要求的版本。 我在10月15日的最后一份承诺中提出了 STARTb 版本。 START 的上升沿为0.6… CLK 上升沿之后为3.2ns。 显然不符合数据表的设置时序要求。 您是否仍然没有看到使用版本 STARTb 的理由?

    “严格”一词指的是 CLK 下降沿附近6ns 的窄眼。 这会导致设置和保持时间为12ns。 常见的触发器、例如 SN74AUC1G74、需要大约0.4ns。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    STARTb 将无法正确同步 ADC。  如果您可以获得足够快的触发器、则可以在下降沿为 STARTb 信号计时、使其更接近 STARTa 要求。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    在计算了 ACLK 上升沿和第一个 DRDY 之间的 CLK 周期(根据表6、该周期应为1324)之后、我和我的同事得出以下结论:

    数据表 tSTCLK 设置时间中的时序要求、开始上升沿到 CLK 下降沿的最小值=–3ns 且最大值= 3ns 意味着 CLK 下降沿的建立时间 Tsu 为3ns、保持时间 TH 为3ns。 这样、建议的版本 STARTb 将是正确的、版本 STARTa 将是关闭限制。

    您可以确认这一点吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在我了解您的问题。

    START 的上升沿必须位于窗口内部、+/-3ns、大约为 CLK 的下降沿、而不是在此窗口之外。  在您之前的图纸中、STARTb 不在此窗口范围内、不符合数据表图2中的要求。  

    STARTa 信号位于该窗口内、确实满足图2中所示的时序要求。

    此致、
    Keith