This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:使用 LMX2582和 LMK04828实现确定性延迟和同步

Guru**** 2387120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, DAC38RF80, LMK04828, LMX2582, TIDA-01021, LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847552/adc12dj3200-achieving-deterministic-latency-and-synchronization-using-lmx2582-and-lmk04828

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80LMK04828LMX2582TIDA-01021LMX2594

尊敬的 TI:

我们在设计中使用了三个 ADC12DJ3200和三个 DAC38RF80。

ADC 和 DAC 将有单独的 PCB。

我们使用 LMX2582和 LMK04828为三个 ADC/DAC 和 FPGA 计时。 我们希望同步所有三个 ADC/DAC、并且还希望为每次电路板上电/断电实现确定性延迟。

我们的 ADC 和 DAC 时钟方案相同、如下所示:

现在我们知道、为了实现 ADC/DAC 的确定性延迟和同步、我们需要使用 SYSREF 在 ADC/DAC 和 FPGA 中生成 LMFC。

但为此、建议使用同一器件生成 SYSREF 和 DEVCLK、但在我们的情况下、SYSREF 是从 LMK04828生成的、而 DEVCLK 是从 LMX2582生成的、用于 ADC 和 DAC。

即使我们尝试长度匹配 SYSREF 和 DEVCLK、由于 DEVCLK 来自 LMX2582、并且 LMX2582的锁定时间会因电路板每次上电而异、SYSREF 也来自 LMK04828、 然后、如何确保 SYSREF 在每个下电上电时满足设置和保持时间关断 DEVCLK。

假设在首次上电时,SYSREF 不符合设置保持时间 wrt DEVCLK,然后我们提供从 LMK04828到 SYSREF 的延迟,以满足设置保持时间。

但是、当我们对电路板进行下电上电时、LMX2582或 LMK04828的锁定时间可能与上一次下电上电时不同、那么我们可能需要再次调整 LMK04828的延迟以满足设置保持时间要求。

但我们无法针对每个下电上电周期执行该操作、对吧?

那么、我的问题是如何使用我们的电流时钟方案(附带方框图)实现三个 ADC、DAC 的确定性延迟和同步?

请帮帮我们。

我们将非常感谢尽早作出反应。

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    感谢您的回复。

    请查看 TI 是否可以尽早回复此帖子、因为我们希望最终确定我们的时钟方案。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    请更新此信息。  

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    在您的方框图中、我看不到 ADC 的时钟。 您还能展示一下吗?

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    我已经在问题中提到、ADC 和 DAC 板的时钟树是相同的。

    将有两个独立的 PCB。 一个用于三个 ADC、另一个用于三个 DAC、两个电路板都有自己的用于为 ADC 和 DAC 计时的 LMK、LMX 和 HMC987。

    请尝试在接近此项目的截止日期时、建议如何尽快实现确定性延迟以及与我们的时钟方案同步。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    TI SEMS 团队为此目的构建了 TIDA-01021 (http://www.ti.com/tool/TIDA-01021)。  请查看此方法。  

     

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的回复。

    TIDA-01021为每个 ADC 使用两个单独的 LMX2594。 由于我们使用三个 ADC、因此根据此设计、我们必须使用三个 LMX2594。

    PCB 上没有太多空间放置三个 LMX2594、因此我们计划使用单个 LMX2582/92、然后使用缓冲器 IC 来处理全部三个 ADC/DAC 器件时钟。

    我的问题是:

    1.是否可以实现确定性延迟以及与我们当前时钟方案的同步(有问题的方框图)?

    我们将非常感谢尽早作出反应。

    谢谢、

    Lalit