This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7728:写入两个 DAC 通道

Guru**** 2898950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846295/dac7728-writing-to-two-dac-channels

器件型号:DAC7728

我能够写入单个 DAC 通道并获得我想要的输出、我能够读回写入寄存器的值。 当我尝试写入下一个 DAC 之后、我没有得到它的响应、输出电压也不会改变。 在这些步骤之间是否缺少某些内容? 数据表指定了写入同一寄存器之间的最短时间、但写入不同寄存器之间的时间远高于此时间。 如果我有两次读取、但两次读取之间没有写入、那么我仍然有相同的问题。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您的命令查找正确的 DAC-2和 DAC-1寻址。  也可以使用示波器来确认地址输入和 Rw/CS 时序。  有时可能会出现电路板问题、其中物理硬件行为与 MCU 的已编程输入不匹配。  如果您对两个寄存器都进行回读、它们是否正确?

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码正赶上与 DAC 无关的其他东西、这是在电路板上运行而不是在仿真中运行时出现的问题。