This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:JESD 错误率

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846379/dac37j84evm-jesd-error-rate

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC37J84DAC38J84

您好!

我在 TSW14J56和 DAC37J84EVM 之间运行12.288GB JESD 链路(换序关闭)。

不过、我可以看到数据、DAC GUI 显示 发生了大量8b/10b 错误、并且没有对齐错误。 大量错误会导致链路重新同步、并且输出波形将 在重新同步期间消失。

此外、我注意 到、在换序时、我得到的 错误数减少了8b/10b (0-5000并且缓慢增加)、但 对齐错误数增加(总体链接0错误计数小于未换序的错误数)。

1) 1)在定制构建板上、可以采取哪些措施来改进 BER?  
2) 2)从数据表中、不清楚如何使用眼图扫描。 我需要 JTAG 吗? 这可以通过 SPI 实现吗?
3) 3)我是否需要其他软件来运行眼图扫描?

谢谢、
安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    请告知您正在运行的确切 DAC37j84模式(即您配置的前面板快速启动)。 我们已经测试了这些模式、没有看到8b/10b 错误。 我们注意到、您有时需要拧紧两个 EVM 之间的 FMC 连接器的接合、以防止出现此类问题。 只需断开两个板、并确保在重新连接之前没有任何灰尘(甚至损坏的 FMC 连接)。 这可能会解决此问题。

    另外、请确保在初始化电路板后清除警报、以确保这不是电路板初始化的粘滞错误。

    关于您的问题:

    您可以尝试使用 FIR 或预加重来调整 FPGA 串行器/解串器 TX 通道、以优化眼图。 DAC38j84 SERDES SRX 内核具有自适应 CTLE 以补偿通道损耗。 FPGA 和 DAC38j84之间也可以实现短距离连接。

    2/3. 您可以使用下面的应用手册链接执行眼图扫描:

    http://www.ti.com/lit/an/slaa762/slaa762.pdf

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    DAC 模式如下所示。

    重新连接主板未解决问题。 我注意到、误差量取决于 TSW14J56发送的波形类型。 更简单的波形显示的误差更少。 此外、FMC 连接器非常敏感、旋转/按下会影响误差量。 还有哪些因素会影响 JESD 链路的 BER?


    您能否提供 DAC38RF8x_eye_scan GUI 软件? 是否可以将"使用 DAC38RFxx 进行眼图扫描测试"应用手册应用于 DAC3XJ84? 步骤是否相同?

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到以下设置显著改善了 BER。

    请提供有关 CDR 算法和均衡方法的更多信息。 (数据表表7:"有关更多详细信息、请参阅第7.2.5.1节。。"。 数据表中没有此类章节)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton、

    可通过以下链接下载该软件。

    此致、

    Jim

    txn.box.com/.../jc86gtdri0k5odzvau2eml3p93sv26nz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 [quote user="Anton Gvozdev">您能否提供有关 CDR 算法和均衡方法的更多信息。 (数据表表7:"有关更多详细信息、请参阅第7.2.5.1节。。"。 数据表中没有此类章节)。  [/报价]

    有一个排印错误、应参阅以下部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    请提供有关 CDR 算法的信息。 有8种不同的制度,似乎所有这些制度都有不同的业绩,但它们做了什么,它们之间有什么区别?

    安东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anton、

    我们需要了解您的策略以及您的应用中需要此类信息的需求。 目前的 CDR 设置已针对短距离应用进行了调整、专门针对 JESD204B 进行了调整。 假设 FPGA 和 DAC 之间同步 SERDES (即参考时钟同步)

    如果您在 FPGA 和 DAC 之间使用异步 SERDES、则可能需要对 CDR 进行调优。 对 CDR 调优的支持超出了典型的数据转换器支持范围、我们无法在 JESD204B 环境之外的逐例支持该功能。 (即根据 SERDES 的跟踪速率和异步速率调整 CDR)。  

    我能做的最好的事情就是参考我们 CDR 算法的以下指南。 CDR 算法和设置遵循典型的 CDR 架构。 请看一下。 TI 无法在 CDR 调优方面提供更多支持。