Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF83 大家好、
我的客户计划在从一个频率切换到另一个频率时使用 DAC38RF83生成相位连续波形、并且需要使用 SYSREF 或 SPI 同步 NCO 累加器。 从数据表第66页可以看出: “通过将 NCO 累加器重置为零来实现 NCO 同步。”
根据上述语句、要在发送同步信号[SYSREF 或 SPI]时更改频率、它会将 NCO 累加器重置为零。 那么、如何生成相位连续波形呢? 当相位累加器重置为零时、它将开始从零递增、而不是之前保存的累加器值?
期待您的意见。
报
Renan