This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:相位连续波形生成

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/847043/dac38rf83-phase-continuous-waveform-generation

器件型号:DAC38RF83

大家好、

我的客户计划在从一个频率切换到另一个频率时使用 DAC38RF83生成相位连续波形、并且需要使用 SYSREF 或 SPI 同步 NCO 累加器。 从数据表第66页可以看出: “通过将 NCO 累加器重置为零来实现 NCO 同步。”

根据上述语句、要在发送同步信号[SYSREF 或 SPI]时更改频率、它会将 NCO 累加器重置为零。 那么、如何生成相位连续波形呢? 当相位累加器重置为零时、它将开始从零递增、而不是之前保存的累加器值?

期待您的意见。

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在初始化期间使用 SYSREF 或 SPI 同步 NCO 和混频器。

    之后、如果您要更改频率 whiles 以保持相位、请加载所需的 NCO 频率字并仅同步混频器。

    谢谢、

    埃本