This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:vc707

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84EVM, DAC39J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846256/dac39j84evm-vc707

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39J84

您好、支持、

基带输出不稳定、在 vc707或 DAC39J84evm 中是否有任何触发信号可用于帧同步?

谢谢、

陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff Chen:

    我们将仔细研究您的问题、并将向您回复。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    由于串行器/解串器通过 2个连接器、因此在这种高速率下、可能需要调整 Xilinx 均衡、这 是无法通过此固件实现的。  如果您在8411模式下运行、串行器/解串器速率 会降低50%、因此 您不会遇到问题。 在此模式下、 CLKout 0和1分频器应设置为16、CLKout 12和13分频器应设置为32。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jim、

    我们尝试为两个通道生成两个不同的波形、我们不知道*。TSW 格式、是否有任何解释?

    谢谢、

    陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../10MHz_5F00_4CH.csvJeff、

    您可以使用.csv 格式生成测试图案。 我附上了一个示例。 每列用于每个通道的数据。 对于 DAC39J84、将有4列。 数据是有符号整数格式。 此示例将在以正确频率进行采样时为每个通道提供10MHz 音调。 我不记得该文件是什么。

    如果您使用 HSDC Pro GUI 左下角的 I/Q 多音调发生器生成测试文件、则在创建该文件后、您可以在 GUI 左上角单击"File"、然后单击"Save Integer (I32) Codes as CSV File"以保存数据。 这还将提供测试模式的示例。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    由于 DAC39J84evm 上从 DAC 输出 端口到 SMA 端口的路径 对于 OUT 测试平台来说太长、因此我们需要直接使用 TI 设计包来设计我们的电路板以适应我们的测试、这是否合法? 软件是否仍能正常工作?

    谢谢、

    陈信哲   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我不知道你在说什么。 请更详细地解释。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jim、

    我们尝试将连接器放置在靠近 DAC 输出端口的位置、而不是通过变压器、因为直流或极低频率以及极低的电容负载测试将是一个大问题。

    谢谢、

    Jeff