主题中讨论的其他器件: DAC39J84
您好、支持、
基带输出不稳定、在 vc707或 DAC39J84evm 中是否有任何触发信号可用于帧同步?
谢谢、
陈信哲
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持、
基带输出不稳定、在 vc707或 DAC39J84evm 中是否有任何触发信号可用于帧同步?
谢谢、
陈信哲
e2e.ti.com/.../10MHz_5F00_4CH.csvJeff、
您可以使用.csv 格式生成测试图案。 我附上了一个示例。 每列用于每个通道的数据。 对于 DAC39J84、将有4列。 数据是有符号整数格式。 此示例将在以正确频率进行采样时为每个通道提供10MHz 音调。 我不记得该文件是什么。
如果您使用 HSDC Pro GUI 左下角的 I/Q 多音调发生器生成测试文件、则在创建该文件后、您可以在 GUI 左上角单击"File"、然后单击"Save Integer (I32) Codes as CSV File"以保存数据。 这还将提供测试模式的示例。
此致、
Jim