This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961:WIN7系统下的 ADC pro 错误

Guru**** 2977780 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7961EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846882/ads7961-adc-pro-error-under-win7-system

器件型号:ADS7961

尊敬的团队。  

客户正在尝试  将 ADS7961EVM-PDK 与 ADCPRO 配合使用。 客户下载 了 ADCPro 和 ADS7961 插件。 当它们连接 ADS7961时、它们会看到如下所示的错误处理。  

我查看了 E2E 帖子、 e2e.ti.com/.../594593 和 e2e.ti.com/.../711952 、但我们无法解决此问题。 操作系统是 WIN7  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dino、

    该软件非常旧、并且在新的 Windows 操作系统中变得非常完美。

    您似乎已经对自己解决这个问题进行了一些研究。

    包括卸载并重新安装软件和所有驱动程序、从全新的板载开始、安装 NI-VISA 驱动程序、以及确保电源已启动?

    您是否尝试使用另一台计算机进行安装?

    此致

    Cynthia