Other Parts Discussed in Thread: ADS8363
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8363 大家好、
我有一位客户希望在其系统中使用3x ADS8363、并希望了解如何避免接地环路:
此 ADC 的组件布局非常好,而且很容易将模拟接地与数字接地分开。
在数据表中、我看到您建议通过并将模拟接地连接到组件焊盘上的数字接地(数据表第47页的图49)。
但在本例中、我将使用3个 ADS8363; 我是否需要在不担心接地环路的情况下连接每个 ADC 上的模拟和数字接地、或者-最好仅连接一个组件上的接地并尝试对其进行分组、以避免其他两个器件上的接地之间存在太大的差异?
此致
Mihir