This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:接地指南

Guru**** 2927990 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846480/ads8363-grounding-guidelines

器件型号:ADS8363

大家好、

我有一位客户希望在其系统中使用3x ADS8363、并希望了解如何避免接地环路:

此 ADC 的组件布局非常好,而且很容易将模拟接地与数字接地分开。

在数据表中、我看到您建议通过并将模拟接地连接到组件焊盘上的数字接地(数据表第47页的图49)。

但在本例中、我将使用3个 ADS8363; 我是否需要在不担心接地环路的情况下连接每个 ADC 上的模拟和数字接地、或者-最好仅连接一个组件上的接地并尝试对其进行分组、以避免其他两个器件上的接地之间存在太大的差异?

此致

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该单独处理每个器件、确保每次深入研究都在模拟和数字接地之间建立干净且短的连接。

    此致

    Cynthia