This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588S 的采样率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8588S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845766/ads8588s-sampling-rate-of-ads8588s

器件型号:ADS8588S

尊敬的所有人:

我想问一个有关采样率的问题。

在③ μ s 的情况下、如果采样率是根据最小值计算得出的、则为66.76kHz。

数据表中没有显示周期时间与下一个周期时间之间存在延迟时间。

因此、是否存在任何识别所有8个通道均可以66.67kHz 的速度以最快速度进行采样的问题?

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    我们的客户希望获得快速响应。

    如果你能尽快答复,我将不胜感激。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Y.Ottey、

    15us 是串行接口 DOUTA 或 DOUTB 的最小周期时间、它支持最大66.67kHz 的采样率、并且没有问题。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    在此 ADS8588S 数据表中、我想向您提供有关 ADC 最小周期时间的更新:

     在转换期间使用 DOUTA 和 DOUTB 进行并行读取、串行读取(无 OSR):  

    tCYCLE = 5us

    2.转换后的串行读取、包括 DOUTA 和 DOUTB (无 OSR):  

    tCYCLE = 7.143us

    3.转换后的串行读取只使用 DOUTA 或 DOUTB (无 OSR):

    tCYCLE 10.343us

    因此、案例3的最大采样率为1/10.343u/96.6ksps。 将更新数据表。 谢谢。

    此致、

    戴尔