Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1258 主题中讨论的其他器件: ADS1158
尊敬的团队:
我们需要16通道、24位 ADC、因此我们将使用 ADS1258、它可以满足我们的要求。
我们已经为器件型号为 ADS1158的16通道16位 ADC 提供了有效的驱动程序源代码、我们需要升级为 ADS1258。
关于数据表、我了解到寄存器和设置都是相同的。
因此,请您确认是否适合。
此致