This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258:ADS1258 SPI 驱动程序问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1258, ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846373/ads1258-ads1258-spi-driver-issue

器件型号:ADS1258
主题中讨论的其他器件: ADS1158

尊敬的团队:

我们需要16通道、24位 ADC、因此我们将使用 ADS1258、它可以满足我们的要求。

我们已经为器件型号为 ADS1158的16通道16位 ADC 提供了有效的驱动程序源代码、我们需要升级为 ADS1258。

关于数据表、我了解到寄存器和设置都是相同的。


因此,请您确认是否适合。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rnd、

    ADS1258与 ADS1158基本相同、引脚对引脚兼容。  在器件输出的数据长度、器件 ID 寄存器(0x9)中的 ID 以及一些电气特性方面存在一些差异、这对 ADS1258来说更好。  因此、对于代码、在读取转换结果时、您需要更改从器件读取的位数。  您的其余代码应该可以按原样使用。

    此致、

    Bob B