This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:选择用于连接称重传感器(应变计)的 ADC

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/846280/ads1231-selecting-adc-for-interfacing-with-load-cell-strain-gauge

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件:ADS1260

您好!

我正在尝试选择一个 ADC 来直接测量称重传感器、作为力测量系统的一部分。

ADC 需要具有以下特性:

-轻松连接至应变桥(无需额外的滤波器)

每秒至少10、000个样本(10、000SPS)、以便我们能够满足10、000hz 的环路频率

通过 SPI 通信

至少12位无噪声

-不是接近寿命末期

-低功耗

如果有任何建议,将不胜感激。

谢谢、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    转换速度通常以牺牲低功耗为代价。  过采样 Δ-Σ 器件可提供最高的精度。  您可以看看 ADS1260。

    此致、

    Bob B