请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1231 主题中讨论的其他器件:ADS1260
您好!
我正在尝试选择一个 ADC 来直接测量称重传感器、作为力测量系统的一部分。
ADC 需要具有以下特性:
-轻松连接至应变桥(无需额外的滤波器)
每秒至少10、000个样本(10、000SPS)、以便我们能够满足10、000hz 的环路频率
通过 SPI 通信
至少12位无噪声
-不是接近寿命末期
-低功耗
如果有任何建议,将不胜感激。
谢谢、
毫米