This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292:使用 ADS1292进行低功耗、高精度信号采集、适用于非医疗应用

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/845553/ads1292-low-power-high-precision-signal-acquisition-with-ads1292-for-non-medical-application

器件型号:ADS1292
主题中讨论的其他器件: ADS131A02

尊敬的所有人:

我正在从事一个涉及使用 ADS1292测量2个阻性(R < 100 Ω)负载上的电压变化的应用。 低功耗运行使得 ADS1292对于这种简单的应用非常有吸引力。 数据表和调制解调器。 套件主要用于医疗应用。 我想知道是否有任何关于使用该器件采集信号的文章或文档发布了不涉及患者监护的内容。

谢谢、

哈米德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamid、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!  

    遗憾的是、我认为使用此器件的非医疗应用没有任何文件/设计。 但是、没有理由不能将此器件用于您所描述的应用。 ADS1292具有超低功耗。 如果您希望获得更高的性能、您可能还需要考虑使用 ADS131A02器件。 功耗略高、但采样率快得多。 ADS131A02也具有低功耗模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Alex 的回答。 我还将介绍 ADS131A02。

    此致、

    哈米德