Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS131A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292 主题中讨论的其他器件: ADS131A02
尊敬的所有人:
我正在从事一个涉及使用 ADS1292测量2个阻性(R < 100 Ω)负载上的电压变化的应用。 低功耗运行使得 ADS1292对于这种简单的应用非常有吸引力。 数据表和调制解调器。 套件主要用于医疗应用。 我想知道是否有任何关于使用该器件采集信号的文章或文档发布了不涉及患者监护的内容。
谢谢、
哈米德