This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:320MSPS 时仅使用一个通道时的功耗

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844321/dac3482-power-consumption-with-just-one-channel-at-320msps

器件型号:DAC3482

大家好、团队、

数据表的第一页显示:"超低功耗:1.25 GSPS 时为900 mW、完全运行条件"

如果仅使用一个速率为320MSPS 的通道(无 NCO、无粗调混频器)、我们可以预计会产生哪些功耗?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans Guenter、您好!

    对拖延表示歉意。

    不同工作频率和数字功能下的功耗来自数据表的图37至图45。 您可以对所有电流进行汇总、以获得模式的总功耗

    DAC3482数字逻辑不能仅针对一个通道关闭。 因此、数字将保持一个通道与两个通道运行之间的(DVDD)。 AVDD (模拟内核)可通过睡眠 DAC 功能关闭、从而将 AVDD 节省一半。

    -Kang