This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:关于 START/SYNC 和 POWERRDOWN 命令

Guru**** 2392835 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844331/ads122c04-about-start-sync-and-powrdown-command

器件型号:

大家好、

 

我们希望降低“应用的峰值电源电流”。

因此、我们希望通过 START/SYNC 和 POWERRDOWN 命令来操作 ADS122C04。

请参阅以下问题和图。

 

[第1季度]

我们了解、如果连续转换模式下的数据速率为20SPS、

图中的时间 A 大约为28us (28.5*tCLK (正常模式))。

我的理解是否正确?

 

[第2季度]

您能不能告诉我们图中的 TimeB (??us)?

 

[第3季度]

如果您对我的计时表有任何疑问、请告知我们吗?

 


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="hidto kanemaru"]

    器件型号: ADS122C04

    大家好、

     

    我们希望降低“应用的峰值电源电流”。

    因此、我们希望 通过 START/SYNC 和 POWERRDOWN 命令来操作 ADS122C04。

    请参阅以下问题和图。

     

    [第1季度]

    我们了解、如果连续转换模式下的数据速率为20SPS、

    图中的时间 A 大约为28us (28.5*tCLK (正常模式))。

    我的理解是否正确? [Bob B]、除 IDAC 之外、这是正确的。  如果您使用 IDAC、它们将在断电模式下断电、需要额外的上电时间。  您可能还需要额外的时间来实现系统模拟趋稳。

     

    [第2季度]

    您能不能告诉我们图中的 TimeB (??us)? [Bob B]时间取决于发出命令的时间。  因此、"B"周期可以从0us 到完成完全转换的时间(具体取决于数据速率)。 20sps 时、该时间可能高达49.99ms。  最小化进入断电时间的概念是在所需的最后一次转换期间发出命令、并确保在转换结束之前完全发送命令。  请参阅数据表第32页图54中的操作流程图、尤其是图下方的注释(3)。  POWERDOWN 命令允许在将器件置于掉电模式之前完成任何正在进行的转换。

     

    [第3季度]

    如果您对我的计时表有任何疑问、请告知我们吗? [Bob B]内部振荡器时序可能会有一些变化。  如第6页的电气特性表中所示、内部振荡器的变化通常为+/- 1%、高达+/- 2%。  另一个考虑因素是模拟稳定时间。  如果您完全关闭模拟电路、IDAC 激励的组件将有一段时间达到标称值。

     

     


     

    此致、

    Kanemaru

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B-San、您好!

     

    感谢您的支持。

    对于[Q1]和[Q3]、我还有另外三个问题。

     

    --------

    [Q1’]

    我不使用 IDAC 功能。

    因此、我了解时间 A 是28us +系统模拟设置时间。

     

    而且、我知道系统模拟设置时间是 ADS122C04规范。

    我的理解是否正确?

     

    如果是、您能否告诉我们系统模拟设置时间(我猜是几个)?

    *此值不需要保证。

    --------

     

    [第3季度]

    您能否告诉我们有关模拟稳定时间的信息(我猜是少数几个)?

    *此值不需要保证。

    --------

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    根据有关 ADS122C04的其他问题(其中包括有关 IDAC 和模拟电源电流的讨论)、我显然假设这个问题也包括 IDAC 的使用。  如果使用 IDAC、并且 IDAC 的主要用途是为传感器提供激励电流、则电流路径上的电容器充电/放电将有稳定时间。  我指的是 IDAC 电流路径模拟趋稳、而不是 ADS122C04。

    请参阅下面我的其他回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="hidto kanemaru"]

    Bob B-San、您好!

     

    感谢您的支持。

    对于[Q1]和[Q3]、我还有另外三个问题。

     

    --------

    [Q1’]

    我不使用 IDAC 功能。

    因此、我了解时间 A 是28us +系统模拟设置时间。

     

    而且、我知道系统模拟设置时间 是 ADS122C04规范。

    我的理解是否正确? [Bob B]时间 A 实际上是28.5 * tClk、tClk 是1/1.024MHz。  结果约为27.8us、但变化幅度可高达2%、可能为28.4us。  如果输入是静态的(由于断电、输入路径没有变化)、则不会有任何额外的模拟系统稳定延迟。

     

    如果是、您能否告诉我们系统模拟设置时间(我猜是几个)?

    *此值不需要保证。

    --------

     

    [第3季度]

    您能否告诉我们有关模拟稳定时间的信息(我猜是少数几个)? [Bob B]我提到的模拟稳定延迟是如果传感器从 ADS122C04激励、则使模拟输入路径稳定所需的延迟时间。  这不是指 ADS122C04、而是指传感器电流路径的电路(R 和 C)。  这主要是为系统设计的模拟输入滤波器。

    *此值不需要保证。

    --------

     

    此致、

    Kanemaru

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B-San、您好!

     

    我理解了您的解释和顺序(Timea & TimeB)。


     

    此致、

    Kanemaru