This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:在输入范围介于±250mV 和±320mV 之间的情况下

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844501/amc1306m25-in-case-of-input-range-between-250mv-and-320mv

器件型号:AMC1306M25

大家好

如果我们问 AMC1306M25、您会介意吗?


如果输入范围介于±250mV 和±320mV 之间、输出数据代码将是多少?
数据表中有相关说明;
250mV (对于 AMC1306x25)或50mV (对于 AMC1306x05)差分输入会产生89.06%时间处于高电平的1和0流。
 在16位分辨率下、该百分比与代码58368理想对应。"
"250mV (AMC1306x05为–50mV)的差分输入会产生10.94%时间处于高电平的1和0流、理想情况下会产生具有16位分辨率的代码7168。"
->我们假定以下情况;
输入范围                数据代码
+250mV ~+320mV     58368~65535
-250mV ~-320mV      7168~0
我们的认可是否正确?


相关的 图51。

在 +FS (+250mV)和-FS (-250mV)时、dout 似乎已饱和(65535或0)。
那么、该图仅 显示了线性度、对吧?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    相关的 最后一次更新时、如果您有如下所示的 ADC 代码图像、您能否与我们分享?



    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    你是对的。 请记住、在+/-250mV 的线性输入范围之外、不能保证线性规格。  

    遗憾的是、我们必须在数据表中演示这一点的唯一数字、即您已经指出的数字。