Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25
大家好
如果我们问 AMC1306M25、您会介意吗?
如果输入范围介于±250mV 和±320mV 之间、输出数据代码将是多少?
数据表中有相关说明;
250mV (对于 AMC1306x25)或50mV (对于 AMC1306x05)差分输入会产生89.06%时间处于高电平的1和0流。
在16位分辨率下、该百分比与代码58368理想对应。"
"250mV (AMC1306x05为–50mV)的差分输入会产生10.94%时间处于高电平的1和0流、理想情况下会产生具有16位分辨率的代码7168。"
->我们假定以下情况;
输入范围 数据代码
+250mV ~+320mV 58368~65535
-250mV ~-320mV 7168~0
我们的认可是否正确?
相关的 图51。
在 +FS (+250mV)和-FS (-250mV)时、dout 似乎已饱和(65535或0)。
那么、该图仅 显示了线性度、对吧?
此致、
大田松本