This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:关于模拟电源电流(IAVDD)

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844272/ads122c04-about-analog-supply-current-iavdd

器件型号:ADS122C04
主题中讨论的其他器件: ADS124S06

大家好、

 

我们希望在正常模式、增益= 128、IDAC 关闭时降低模拟电源电流(IAUVDD)= 550uA (典型值)。

因此,我有三个问题。


 

----

[第1季度]

如果我们仅使用2CH 单端输入、"IAVDD=550uA (典型值)"是否会降低?

-如果是,您能否告诉我们仅适用于2通道的 IAVDD 典型值?

-如果不能,如果您有任何想法,请告诉我们您的想法,以便去除 IAVDD 的油污吗?

----

 

[第2季度]

我想知道" IDAC 开销(不包括实际 IDAC 电流)"的含义。

-如果 IDAC 关闭,则 IAVDD 为550uA (典型值)。

-如果 DAC 打开且电流设置值为 OFF (默认值)、则 IAVDD 为745uA (典型值)(550+195uA)

-如果 DAC 打开且电流设置值为500uA,则 IADD 为1245uA (典型值)(550+195+500uA)

我的理解是否正确?


----

 

[第3季度]

我们的规格如下。

您能否告诉我们您是否有其他推荐的器件或器件正在开发中?

 

24位 Δ-Σ ADC

-2CH (单端输入)

-PGA 增益=128

总电源电流小于500uA (IAVDD+IDVDD)

PKG 尺寸小于3x3mm

----

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    请参阅以下我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用用户="hidto kanemaru"]

    器件型号:ADS122C04

    大家好、

     

    我们希望在正常模式、增益= 128、IDAC 关闭时降低模拟电源电流(IAUVDD)= 550uA (典型值)。

    因此,我有三个问题。


     

    ----

    [第1季度]

    如果我们仅使用2CH 单端输入、"IAVDD=550uA (典型值)"是否会降低?

    -如果是,您能否告诉我们仅适用于2通道的 IAVDD 典型值?

    -如果不能,如果您有任何想法,请告诉我们您的想法,以便去除 IAVDD 的油污吗? [Bob B] 无论使用多少输入通道、电流的典型值都是转换期间的电流量。  原因是只有一个 ADC 和 PGA、并且通过多路复用器选择输入。  AVDD 电流还取决于工作温度(请参阅图37)和 AVDD 电源电压(请参阅图38)。  其他因素包括数据速率和运行模式(连续或单次触发)。  在单次模式和转换后、器件将进入低功耗状态、该状态会关闭除 IDAC 外的模拟器件(如果它们已打开)。  断电命令将关闭包括 IDAC 在内的所有模拟电路。  因此、可以根据运行模式和转换频率来节省功耗。

    ----

     

    [第2季度]

    我想知道" IDAC 开销(不包括实际 IDAC 电流)"的含义。

    -如果 IDAC 关闭,则 IAVDD 为550uA (典型值)。

    -如果 DAC 打开且电流设置值为 OFF (默认值)、则 IAVDD 为745uA (典型值)(550+195uA)

    -如果 DAC 打开且电流设置值为500uA,则 IADD 为1245uA (典型值)(550+195+500uA)

    我的理解是否正确? [Bob B]是的、您的理解是正确的。


    ----

     

    [第3季度]

    我们的规格如下。

    您能否告诉我们您是否有其他推荐的器件或器件正在开发中? [Bob B]我需要将其转发给其他人。

     

    24位 Δ-Σ ADC

    -2CH (单端输入)

    -PGA 增益=128

    总电源电流小于500uA (IAVDD+IDVDD)

    PKG 尺寸小于3x3mm

    ----

     

    此致、

    Kanemaru

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob B-San、您好!

     

    感谢您的回答。

    我还有一个问题是[Q3]。

     

    感谢您的评论。

    >[Bob B]我需要将其转发给其他人。

     

    如果您有更新信息、请告知我们吗?

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru - San。

    ADS122C04是唯一一款采用<=3x3mm 封装且具有集成 PGA 的24位 ADC。

    当增益为128时、ADS124S06的电流消耗将略小于500uA (假设您不启用电压基准和外部基准缓冲器)。 但我们提供该器件的最小封装是5x5mm QFN。

    但是、我应该注意到、在使用单极模拟电源时、上述任何 ADC 都无法测量以增益= 128为基准的单端信号。 在这种情况下、您很可能必须实现双极模拟电源。
    但我需要更好地了解您计划如何将信号连接到 ADC 以确保安全。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru