This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:10V 输出不足以用于 PLC 模拟输入

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC161P997, DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/844074/dac8760-10v-output-is-not-enough-for-plc-analog-input

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC161P997DAC161S997

该芯片适用于4-20mA 过程控制应用。  但是、这些规格表明输出电压不足以用于4-20mA PLC 模拟输入应用。  

4-20mA 仪器需要最低10.5V 电压。

PLC 将有一个250R 电阻器来感测仪器的输出电流。  可产生高达5V (0.020A x 250R)的压降。

连接到仪器的导线也会降低一些电压、尽管很小。

所需的绝对最小电压输出为15.5V

 DAC8760只能输出10V 的电压。

我缺少什么吗?  我是否应该为 PLC AI 应用查看不同的器件?

感谢你的帮助。

Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛勒斯、

    我认为这里可能会有一些误解。

    DAC8760具有电压和电流输出。

    电压输出选项包括0-5V、0-10V、+/-5V 和+/-10V。 这些输出范围中的每一个都有一个可选的10%超范围、因此在 VOUT 引脚上总共有8个可编程的16位电压输出范围。 这是一个电压驱动器。

    电流输出选项为0-20mA、4-20mA 和0-24mA。 在这种情况下、没有超范围选项、因此 IOUT 引脚上提供了3个可编程16位电流输出跨度。 这是一个电流驱动器。

    VOUT 和 IOUT 功能是完全独立的。

    当我们考虑在负载点为电流输出产生的电压时、我们会查看满量程电流值、最大负载阻抗(包括电缆)以及实施电流源的器件或电路的合规电压余量要求。

    因此、对于输入250欧姆负载的20mA 示例、我们将开发5V 电压、如您所述。 DAC8760指定了2V 的合规电压、因此如果我们要将20mA 驱动到250 Ω 负载、DAC8760需要至少7V AVDD (假设没有电缆阻抗)。 您可以为电缆添加您认为必要的余量、但 DAC8760需要至少10V AVDD 才能正常工作、因此您可以具有另一个150欧姆的电缆阻抗、并且在最小10V AVDD 下仍然可以正常工作。

    DAC8760支持高达36V 的 AVDD。 因此、对于驱动20mA 满量程电流的 IOUT、您可以驱动高达1.7k Ω 的阻抗(负载+布线)。 如果驱动高达24mA 的满量程电流、则最大负载阻抗为~1416.66k Ω。 这足以驱动所有传统 PLC 负载。

    [报价用户="Cyrus Kelly)]我是否遗漏了什么?  我是否应该为 PLC AI 应用查看不同的器件?

    我唯一的担心是你在这里说了"AI"。 通常情况下、至少在 TI、我们将其用于"模拟输入"模块、因此我可能错过了您的背景信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您所描述的是我所说的 PLC 模拟输出、它以4-20mA 的电流驱动器件(例如阀门)。

    我要问的是 PLC 模拟输入。  仪器(例如压力传感器)输出4-20mA 的电流。  在 PLC 上、电流通过250欧姆电阻器、电压由 ADC 测量。  仪器通常由环路供电。  它的工作电压至少需要10.5V、此外我们还需要允许250欧姆电阻器上的电压(请参阅随附的图片)。

    Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛勒斯、

    DAC8760不是 ADC、因此不适用于 AI 模块。 我认为这可能不是你的问题。

    传感器变送器部署了2线或环路供电以及3线或4线架构。 3线/ 4线应用基本上仍然类似于 PLC AO 模块中使用的结构、但通常仅在感应元件本身需要的静态电流大于4-20mA 环路供电架构所允许的静态电流时才会被传感器使用。

    DAC8760可为3线/4线 PLC 或传感器应用提供服务、但不适合2线传感器应用。

    对于传感器应用、您可以考虑使用 DAC161S997或 DAC161P997。 我们还有一些发展蓝图、您和我可以在离线讨论、因为我们以前已经建立了电子邮件通信。