This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:I2C 确认失败

Guru**** 1220200 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2024
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/865655/tla2024-i2c-acknowledge-failed

器件型号:TLA2024

您好!

我们在项目中使用了一个用于电压监控的 tla2024 IC。 addr 引脚接地。 器件在发送地址后未发送确认位。 我将随附原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thanveer、

    对通信进行故障排除的最佳方法是使用示波器或逻辑分析仪。  我在您的原理图中看不到所需的 I2C 上拉电阻器。  此外、确保发送的地址被适当发送。  7位地址应左移1、最低有效位显示 R/W 位的值。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您的回答。 我们在控制器 I2C 引脚上有值为2.2k 的上拉电阻器。 随附的原理图是 IC (TLA2024)的原理图。  

    1) 1)我们使用逻辑分析仪和示波器进行了观察。 IC 未给出确认  

    2) 2) 7位地址左移1并发送。  

    但我们仍然没有从器件获得确认。

    这是我的疑问

    1) 1)根据数据表、配置寄存器的最后5位应始终为03h。 [4:0]。 如果我们尝试写入任何其他值、IC 是否会损坏?  

    2) 2) 如果损坏、是否有其他方法恢复 IC?

    请帮助我们解决这个问题  

    谢谢、此致

    Thanveer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thanveer、


    感谢您的评论。 您能否通过逻辑分析仪发布 I2C 通信图片? 我想验证进入器件的信号。

    我注意到该器件以5V 电压运行。 微控制器是否在3.3V 上运行? 如果是这样、微控制器 I2C 线路是否可耐受5V 电压、上拉电阻是否连接到5V 电源? 如果微控制器和上拉电阻器达到3.3V、则主器件的高电平可能不足以满足 TLA2024的要求。 两个器件的 I2C 应匹配电压电平。

    我还会仔细检查 TLA2024的焊接连接。 RUG 封装极小、连接可能难以焊接。 可能存在未连接的引脚或短接的引脚。 我还将检查从主微控制器到器件 I2C 的引脚之间的导通性。

    如前所述、您应该将03h 设置为配置寄存器的4:0位。 但是、即使您编写了不同的内容、也不会损坏器件。

    无论如何、查看我的响应并检查电路和原理图。 使用逻辑分析仪输出和响应进行回布置。


    吴约瑟