您好!
我们在项目中使用了一个用于电压监控的 tla2024 IC。 addr 引脚接地。 器件在发送地址后未发送确认位。 我将随附原理图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好 Bob
感谢您的回答。 我们在控制器 I2C 引脚上有值为2.2k 的上拉电阻器。 随附的原理图是 IC (TLA2024)的原理图。
1) 1)我们使用逻辑分析仪和示波器进行了观察。 IC 未给出确认
2) 2) 7位地址左移1并发送。
但我们仍然没有从器件获得确认。
这是我的疑问
1) 1)根据数据表、配置寄存器的最后5位应始终为03h。 [4:0]。 如果我们尝试写入任何其他值、IC 是否会损坏?
2) 2) 如果损坏、是否有其他方法恢复 IC?
请帮助我们解决这个问题
谢谢、此致
Thanveer
Thanveer、
感谢您的评论。 您能否通过逻辑分析仪发布 I2C 通信图片? 我想验证进入器件的信号。
我注意到该器件以5V 电压运行。 微控制器是否在3.3V 上运行? 如果是这样、微控制器 I2C 线路是否可耐受5V 电压、上拉电阻是否连接到5V 电源? 如果微控制器和上拉电阻器达到3.3V、则主器件的高电平可能不足以满足 TLA2024的要求。 两个器件的 I2C 应匹配电压电平。
我还会仔细检查 TLA2024的焊接连接。 RUG 封装极小、连接可能难以焊接。 可能存在未连接的引脚或短接的引脚。 我还将检查从主微控制器到器件 I2C 的引脚之间的导通性。
如前所述、您应该将03h 设置为配置寄存器的4:0位。 但是、即使您编写了不同的内容、也不会损坏器件。
无论如何、查看我的响应并检查电路和原理图。 使用逻辑分析仪输出和响应进行回布置。
吴约瑟