This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:ADS1235

Guru**** 2972370 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864143/ads1235-ads1235

器件型号:ADS1235

你(们)好

我还有一些有关 ADS1235线程的其他问题(在单端输入端分配引脚)。
这意味着使用 AIN1..5作为单端输入、我必须连接、例如 AIN0上的+2.5V (中端电压)、为什么不将 GND (AVSS)连接到 AIN0? 如果我通过 AVDD 和 AVSS 之间的电阻分压器在 AIN0上创建+2.5V 基准、我是否遇到与使用内部 Vcom 作为基准相同的问题?
将 AIN1上的接地基准0..+5V 信号与 AIN0上的+2.5V 基准进行转换后、最终会得到正/负转换后的数字数据、对吧?

总结一下、使用 AIN1..5作为接地基准输入(0...+5V)的最佳和最简单方法是什么?

此致
Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    需要考虑几个因素、例如相对于测量范围的满量程范围、测量的动态范围以及相对于共模的输入范围。  如果您可以在旁路 PGA 的情况下接受较低的输入阻抗、则最简单的可能是使用5V 作为模拟电源和基准电源、然后将其中一个输入设置为 AGND (AIN0)。  结果会导致满量程范围(负一半)的1/2丢失、但通常情况下、这会在噪声中丢失、具体取决于所选的数据速率。  

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答、但我还有一些问题。

    1) 1)如果我不绕过 PGA 但将其与增益1配合使用、则输入阻抗不应更低、对吧? (根据数据表第6页、最大 6nA @ V_AIN = 2.5V)较高输入电压下的 AINx 输入电流是多少(在 PGA 增益1的数据表中找不到该电流)?

    2) 2)为了正确理解、如果我需要整个满量程范围并将+2.5V 连接到 AIN0作为单端基准、我必须使用外部2.5V 基准(REFP0 - REFN0)? 采用此配置时,输入电压范围为-2.5V。 +2.5V?

    3) 3)根据您即将回答的问题、我将考虑以下配置:
        -使用外部2.5V 基准(REFN0至 AGND、REFP0至外部 +2.5V 基准电压)
        -将 AIN0连接至同一外部 +2.5V 基准(单端基准)
        -将 AIN1-5用作输入电压范围为0的单端输入。 +5V (=>使用满量程范围、全部24位)

    4) 4)如果模拟电源电压(AVDD - AVSS)出现故障但外部基准仍然存在、会发生什么情况? ADC 是否会损坏? (数据表第4页)

    5) 5)如果模拟电源电压降至建议的+4.75V 以下会发生什么情况(数据表第4页)? 它是否仍然工作、但简洁? 我不想以这种方式使用 ADC、但关于功能安全、我需要检查所有故障情况。 如何在数字电源处于适当范围(DVDD >+2.7V)时检测模拟电源电压(AVDD - AVSS)故障? 例如、如果 我使用+5V 稳压器为 ADC (模拟和数字)供电、并将稳压器的电源正常信号连接到 ADC 的 PWDN 输入? 如果 PWDN 由硬件降低、则 ADC 不会重新进入 SPI、对吧?

    有很多问题、希望您能帮我、提前感谢。

    此致
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用 user6228055"]

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答、但我还有一些问题。

    1) 1)如果我不绕过 PGA 但将其与增益1配合使用、则输入阻抗不应更低、对吧? (根据数据表第6页、最大 6nA @ V_AIN = 2.5V)较高输入电压下的 AINx 输入电流是多少(在 PGA 增益1的数据表中找不到该电流)? [BOB]一些信息最好以图表形式显示、以显示典型响应。  请参阅 ADS1235数据表第15页的图29。  与旁路 PGA 相比、使用 PGA 会导致更高的阻抗。  需要考虑一些折衷。  使用 PGA 时、您将看到线性问题、因为 PGA 无法一直驱动到电源轨。 这可以使用第24页数据表中的公式3来证明。  通常情况下、您会以较高的阻抗与距离轨300mV 的更小范围进行权衡。

    2) 2)为了正确理解、如果我需要整个满量程范围并将+2.5V 连接到 AIN0作为单端基准、我必须使用外部2.5V 基准(REFP0 - REFN0)? 采用此配置时,输入电压范围为-2.5V。 +2.5V? [BOB]您不一定需要为 AIN0输入和 ADC 使用相同的外部基准、但最好这样做。  正确的做法是、在本例中、相对于 AIN0的满量程测量值为+/-2.5V。  然后、您将向转换结果中添加2.5V 电压、以调整0至5V 的输入范围。

    3) 3)根据您即将回答的问题、我将考虑以下配置:
        -使用外部2.5V 基准(REFN0至 AGND、REFP0至外部 +2.5V 基准电压)
        -将 AIN0连接至同一外部 +2.5V 基准(单端基准)
        -将 AIN1-5用作输入电压范围为0的单端输入。 +5V (=>使用满量程范围、全部24位)

    4) 4)如果模拟电源电压(AVDD - AVSS)出现故障但外部基准仍然存在、会发生什么情况? ADC 是否会损坏? (数据表第4页)[BOB]您必须遵守 ADS1235的绝对最大额定值。  您需要确保基准和模拟输入不会超过流经 ESD 结构的10mA 电流。  一种方法是使用串联电阻来限制电流。  最简单的方法是为模拟电源和基准使用相同的电源。

    5) 5)如果模拟电源电压降至建议的+4.75V 以下会发生什么情况(数据表第4页)? 它是否仍然工作、但简洁? [BOB]器件仍可正常运行、但性能会下降。  如果电源下降到足够低的水平、器件将复位。  我不想以这种方式使用 ADC、但关于功能安全、我需要检查所有故障情况。 如何在数字电源处于适当范围(DVDD >+2.7V)时检测模拟电源电压(AVDD - AVSS)故障? 例如、如果 我使用+5V 稳压器为 ADC (模拟和数字)供电、并将稳压器的电源正常信号连接到 ADC 的 PWDN 输入? 如果 PWDN 由硬件降低、则 ADC 不会重新进入 SPI、对吧? [BOB] 您答对的是、当 PWDN 为低电平时、ADS1235将不会进行通信。  您可能会考虑改用复位引脚。  我认为这两种方法都可以、但当电源恢复时、RESET 引脚可能会更干净一些。  最后、状态字节将显示是否发生了器件复位。

    有很多问题、希望您能帮我、提前感谢。

    此致
    Oliver

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    感谢您、现在我们来看一个如何在设计中实现 ADC 的计划。
    根据问题1)、使用 PGA 增益1大于电源轨0.3V 的 ADC 会导致高阻抗输入 I_IN < 6nA (如图29所示、增益128)?
    您能告诉我 ADS1235的时基故障率吗?
    如果复位引脚设置为低电平、ADC 处于类似断电模式(SPI 关断)的模式?

    此致
    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用 user6228055"]

    你(们)好 Bob

    感谢您、现在我们来看一个如何在设计中实现 ADC 的计划。
    根据问题1)、使用 PGA 增益1大于电源轨0.3V 的 ADC 会导致高阻抗输入 I_IN < 6nA (如图29所示、增益128)? [Bob]很清楚、如果您使用2.5V 基准将输入电压参考为2.5V、并以增益1启用 PGA、您将看到更高的阻抗。  但是、由于 PGA 无法将放大器输出驱动至靠近电源轨的位置、因此您将被限制在0.3V 至4.7V (相对于2.5V 的+/-2.2V)的有效测量范围内。
    您能告诉我 ADS1235的时基故障率吗? [BOB]可通过单击 ADS1235器件主登录页面上的质量和封装选项卡获取此信息。  将出现一个表格、您可以点击查看器件的时基故障率。
    如果复位引脚设置为低电平、ADC 处于类似断电模式(SPI 关断)的模式? [BOB]当 RESET 引脚保持低电平时、器件保持在器件无法通信的复位状态。  因此、简短的答案是肯定的。  使用 RESET 引脚而不是断电的优势是 ADS1235将始终从欠压/中断状态干净地重新启动。

    此致
    Oliver

    [/报价]