Other Parts Discussed in Thread: ADS1235
你(们)好
我还有一些有关 ADS1235线程的其他问题(在单端输入端分配引脚)。
这意味着使用 AIN1..5作为单端输入、我必须连接、例如 AIN0上的+2.5V (中端电压)、为什么不将 GND (AVSS)连接到 AIN0? 如果我通过 AVDD 和 AVSS 之间的电阻分压器在 AIN0上创建+2.5V 基准、我是否遇到与使用内部 Vcom 作为基准相同的问题?
将 AIN1上的接地基准0..+5V 信号与 AIN0上的+2.5V 基准进行转换后、最终会得到正/负转换后的数字数据、对吧?
总结一下、使用 AIN1..5作为接地基准输入(0...+5V)的最佳和最简单方法是什么?
此致
Oliver