This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 检查 ADS1X9XECG-FE 演示套件的原理图

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864104/check-the-schematic-of-ads1x9xecg-fe-demo-kit

主题中讨论的其他器件:ADS1292RADS1292

你好

我购买 了 ADS1X9XECG-FE 演示套件

这无法测试 IEC 60601-2-47。

我比较了 EVK 原理图和演示套件、但数据不同

演示套件原理图是

R16:DNI

R85:51k

但演示套件 EVK 是

R16:安装

R85:DNI

请解释更改的器件。

请就 IEC60601-2-47指导我。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您的发帖。

    唯一的区别似乎是 BOM 变体。 看起来、ADS1292R 的"R"版本会安装通道1 =呼吸(使用导联 I)和通道2 = ECG 导联 I 所需的组件 对于非 R 版本(ADS1292)、您可以修改组件来测量通道1 = ECG 导联 I 和通道2 = ECG 导联 II

    IEC 标准是系统级要求、必须通过围绕我们的 ADC 正确设计支持电路来满足这些要求。 我们不要求在器件评估板上满足这些 IEC 标准。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    感谢你的答复

    "R"版本正确。

    除了这个、还有其他任何变化吗?

    您说 ADC 的前端应根据 IEC 进行设计

    您是否有任何数据可供参考?

    如果您有、我想向您介绍一下。

    谢谢你