Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:ADS1292R、 ADS1292你好
我购买 了 ADS1X9XECG-FE 演示套件
这无法测试 IEC 60601-2-47。
我比较了 EVK 原理图和演示套件、但数据不同
演示套件原理图是
R16:DNI
R85:51k
但演示套件 EVK 是
R16:安装
R85:DNI
请解释更改的器件。
请就 IEC60601-2-47指导我。
谢谢你