This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:使用比例式测量时的断线检测

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/864236/ads1148-wire-break-detection-while-using-ratiometric-measurment

器件型号:ADS1148

大家好、

如果我们选择进行比例式测量、那么断线会产生什么影响?

RTD 信号和基准电压将/应该收敛到接近零的某个值。

转换将仅导致整个范围内的任何值、或者如果 ADC 的基准电压低于某个阈值、则 ADC 将返回一些定义的值吗?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

      4线 RTD 应用中使用 ADS1248时、除其他外、您还可以使用以下选项来检测开路:

    • 当两根激励导线中的一根断开时、在许多情况下、您将读取+FS 或-FS 值。
      此外、您还可以通过测量外部偏置电阻器(使用基准电压监视器)上的电压来检测此情况、在这种情况下、该电压应接近0V。
      一些客户还利用 REFP0上的 GPIO 输入来检测电压是否高于或低于逻辑电平阈值。 在这种情况下、您将在诊断周期中将 REFP0引脚配置为 GPIO 输入。
    • 为了正确检测损坏的感应线路、您需要将 ADC 输入拉至超出正常测量范围的状态。 您可以通过在诊断周期中启用集成烧毁电流源(BOCS)来实现这一点。 然后、这些电流源将一个或两个 ADC 输入拉至正电源轨或负电源轨。 然后、您应该读取一个 FS 值。 您需要确保烧毁电流源能够在诊断周期内足够快地为 RC 滤波器的外部电容器充电。
      另一种选择是在诊断周期内将激励电流源(IDAC)路由到不同的模拟输入、以在发生断线时强制出现某些情况。

    我也可以在3线 RTD 应用中对其进行扩展。 但是、检测方法在很大程度上取决于您如何实现测量(您使用两个 IDAC 还是仅使用一个、您是否在高侧或低侧使用偏置电阻器)。

    去年、我们发布 了 ADS124S08、这是 ADS1248的下一代产品。 我们在此器件中集成了一些诊断功能、以帮助进行开路传感器线缆检测。
    例如、我们可以检测外部基准电压是否降至两个不同的阈值以下、而无需再测量基准电压。 第一个阈值可以检测基准电压是否减半、第二个阈值可以检测基准电压是否完全缺失。
    我们还集成了监控器、用于检查 PGA 输出是否接至电源。 这对于准确检测哪个电线断开也非常有用。

    您可以使用 ADS124S08EVM 对所有这些功能的工作原理进行实验。 此评估板专为 RTD (和其他传感器)测量而设计。