Other Parts Discussed in Thread: ADS1248
大家好、
如果我们选择进行比例式测量、那么断线会产生什么影响?
RTD 信号和基准电压将/应该收敛到接近零的某个值。
转换将仅导致整个范围内的任何值、或者如果 ADC 的基准电压低于某个阈值、则 ADC 将返回一些定义的值吗?
此致
Simon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Simon、
在 4线 RTD 应用中使用 ADS1248时、除其他外、您还可以使用以下选项来检测开路:
我也可以在3线 RTD 应用中对其进行扩展。 但是、检测方法在很大程度上取决于您如何实现测量(您使用两个 IDAC 还是仅使用一个、您是否在高侧或低侧使用偏置电阻器)。
去年、我们发布 了 ADS124S08、这是 ADS1248的下一代产品。 我们在此器件中集成了一些诊断功能、以帮助进行开路传感器线缆检测。
例如、我们可以检测外部基准电压是否降至两个不同的阈值以下、而无需再测量基准电压。 第一个阈值可以检测基准电压是否减半、第二个阈值可以检测基准电压是否完全缺失。
我们还集成了监控器、用于检查 PGA 输出是否接至电源。 这对于准确检测哪个电线断开也非常有用。
您可以使用 ADS124S08EVM 对所有这些功能的工作原理进行实验。 此评估板专为 RTD (和其他传感器)测量而设计。